This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y-BGAEVM:启动时出现故障

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/855940/ccs-msp432e411y-bgaevm-trouble-starting

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我们现在从具有 MSP432E411Y-BGAEVM 的 ARM 系统开始。

在过去20年里、我们在公司内使用了 MSP430与 CCS、现在我们需要将 MCU 升级到 ARM。

我已经阅读并完成了 Quickstart 网站上 CCS 的所有操作。 下面的 sebsiteis tequick start web。

文件:///C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_3_30_00_22/docs/simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html #sdk--download-and-installation

CCS 显示了消息框、如图所示。 我如何解决问题或是否错过了任何设置?

我的计算机中 CCS 的版本为7.4.0。

BTW、除了特殊控制之外、代码是否与 MSP430相同?

是否可以向我提供有关手臂新生的更多信息?

我正在查看用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、3.30 SDK 要求您使用 CCSv9.2.0。  您可以在此处下载 :http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

    我怀疑您会收到该错误消息、因为工程无法编译、并且没有要加载的.out 文件。  新 SDK 依赖 SysConfig 工具作为构建过程的一部分。  CCSv7.4.0中不存在该选项。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以在安装并使用 CCS v9.2.0后连接到 EVM。

    此致、

    于传陈