This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Resource Explore:无法打开 tirex

Guru**** 2523440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/854214/ccs-resource-explore-failed-to-open-tirex

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCS V8中、无法打开资源浏览器、并显示:

Resource Explorer 遇到问题。 请关闭并重新打开 Resource Explorer。  

已尝试 Wiki 中的每种方法、但仍无法打开。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您运行的是 CCSv8.0、8.1、8.2、8.3或8.3.1吗?

    首先要检查的是 Resource Explorer 是否已更新为3.7.0。  此处提供了相关说明:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_tirex_update.html

    如果更新了、您能否压缩并附加 C:/Users/中的任何文件 /ti/tirex-localserver-3.7.0/.logs

    附加日志后、您可以尝试清除本地 Resource Explorer 数据库、如下所示: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clear-the-resource-explorer-cache

    另一个可能导致这种情况的原因是、如果您在机器上安装了大量软件包。  分析这些数据的过程可能会从堆内存中用尽。  在 CCSv8.1安装中尝试重现此问题时、我实际上遇到了这个问题。  我将一组我没有使用的软件包移动到另一个位置。  我清除了上面链接中所示的数据库。  然后、我重新启动了为我加载的 CCS 和 Resource Explorer。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题暂时得到解决。 我想它是由不稳定的网络引起的。这一过程可能需要很长时间才能执行、但现在可以正常工作。

    感谢您的任何帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听说您已启动并正在运行。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉再次被打扰、但在我安装了文件夹 C:/ti 下的毫米波工业工具箱和 TI 毫米波 SDK 后、问题今天再次发生。

    我想是这些软件包导致了崩溃、但用户指南特别强调了这些工具应该安装在 C:/ti.我想知道是否有一个好的解决方法。

    再次感谢。

    Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否从此处向我发送日志:C:/Users/ /ti/tirex-localserver-3.7.0/.logs

    我想知道这是否是堆问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 CCS 今天仍然工作正常。 看起来仍然是网络的故障。

    以下是上周五的日志。 您能告诉我如何从日志中识别问题、以便我可以尝试自己解决问题。 非常感谢。

    此致、

    Jiang

    e2e.ti.com/.../tirex_2D00_2019_2D00_11_2D00_08.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一位 Resource Explorer 专家查看了日志、他们可以看到、返回服务器的一些呼叫需要很长时间。  因此、这确实是一个互联网速度问题。

    此致、

    John