This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:统计函数剖析不会启动

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/855094/ccs-tm4c129encpdt-statistical-function-profiling-does-not-start

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 Code Composer Studio 9.2.0.00013、已安装所有功能。 我使用的是调试探针 XDS110。 几天前、我对 Statistical Function Profiling 进行了首次测试、测试效果非常好。 今天早上、我收到了有关 TI Arm 编译器工具的更新消息、我安装了这些工具、然后在重启时 CCS 崩溃。 第二次重新启动成功、短暂的检查显示没有待处理的更新。

现在我想做统计函数描述-但它不是开始的。 当我选择菜单项时、一段时间后会出现一个空的菜单项(请参阅图像)

选择"Analysis Dashboard (分析仪表板)"将显示以下消息框:

不知道这是否与损毁的更新相关。 有没有办法解决这个问题的想法?

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我重新安装了 Code Composer Studio 9.2.0。

    第一次尝试:完全安装、所有更新(->在 MSP430编译器工具上崩溃)。 安装 TI ARM 编译器19.6.0 STS ->跟踪分析器仍然无法正常工作。

    第二次尝试:选择性安装(TI ARM 和 Sitara)。 无更新。 安装 TI ARM 编译器19.6.0 STS ->跟踪分析器仍然无法正常工作。

    此致

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一项检查:全新安装、TI v18.12.3 LTS。 忽略所有更新、不安装更新的 STS 编译器。 仍然具有相同的效果。 另一方面、数据变量跟踪、中断分析和自定义内核跟踪正在工作。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、

    很抱歉你遇到了这么多麻烦。 鉴于跟踪的主要问题似乎与接口本身有关、我不禁要问 CCS 临时文件或工作区中损坏的内容是否会影响这一点。

    如果您没有在安装过程中更改工作区、能否查看 CCS 用户指南的第9.7.7节? 这可以在 CCS 帮助(菜单 Help -> Contents)或以下链接中获得:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index_troubleshooting.html 

    其他问题可能与临时跟踪文件有关(尽管这些问题会影响跟踪数据收集本身)。 同一用户指南的第9.7.5节包含跟踪缓存文件所在的位置。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    很好-这很有帮助。 我删除了此子目录-它起作用。 我还记得、我在几天前遇到了 Eclipse 崩溃。 这可能会破坏该目录中的某些文件。

    总之,非常感谢,这拯救了我的一天:)

    此致

    Klaus