This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CCS:命令行 Uniflash -仅擦除

Guru**** 2918710 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/855218/faq-ccs-command-line-uniflash---erase-only

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、我想使用 uniflash 命令行擦除芯片。 我可以使用 GUI 执行此操作(因此我知道我的硬件和连接良好)。 我使用的命令如下所示。

 dslite.sh -c user_files/configs/tm4c1294ncpdt.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings Erase

使用--list-ops 开关时,擦除是一个有效的选项。 我缺少什么、在不对芯片进行编程的情况下擦除的正确语法是什么?

谢谢、

Rajah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajah、

    如果您只是想擦除整个闪存(就像使用"Erase Flash"按钮一样)、那么您可以执行如下操作:

     dslite.sh -c user_files/configs/tm4c1294ncpdt.ccxml-A 擦除

    请注意、在 Windows 上、您将调用 dslite.bat 而不是 dslite.sh

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!!! 这起作用了。 帮助文本不是很清楚。

    谢谢、
    Rajah