This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G12:将代码加载到 K2GEVM 中时出现问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: EVMK2GX, 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/855145/ccs-66ak2g12-problem-in-loading-the-code-into-the-k2gevm

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:EVMK2GX

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

EVM 部件:EVMK2Gx。

处理器:66ak2g12。

CCS:CCS v9.0

我为我的项目购买了一个新的 EVMK2Gx 板、并使用 CCSv9.0工具使用 ti-processor-sdk-rtos-k2g-evm-06.00.00.07-Windows-x86-64安装进行开发。

我无法将示例代码加载到 EVM 板中。 请告诉我配置项目和将项目输出加载到电路板中的过程。

WR、

Selva