This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:使用 TMS570ls3137的同步数据和高频时钟仿真

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/853622/ccs-tms570ls3137-synchronous-data-and-high-frequency-clock-simulation-using-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我需要模拟摄像机的通信数据。 摄像机通过时钟和数据信号发送数据。 时钟频率为25/14MHz (=1.78MHz)、数据应该在时钟信号的上升沿有效。

我想使用 RTI 和 GPIO 引脚来模拟这个数据转换、但是 GPIO 的切换频率不能超过100kHz。 切换 GPIO 引脚是否有任何限制?

是否有其他解决方案来解决此问题并模拟此数据转换?

此致


Amirhossein Safari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Safari、

    我尚未 测量 LS3137上 GIO 端口的输出值时间。 您可以通过 创建循环来尝试、该循环多次将数据写入 IO 端口并通过 PMU 嵌入数据。

    使用了多少个 GIO 引脚? 您可以将 EMIF 用于您的用途还是并行使用 MibSPI?