This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6043:无法使用 sprintf

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/853214/ccs-evm430-fr6043-unable-to-use-sprintf

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047MSP430FR6043

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试通过将测量值转换为字符串并发送来发送测量值的输出值。 我在 MSP430FR6047中实现了这一点、但似乎不适用于 MSP430FR6043。 问题可能出在哪里?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Prudhvi Sagar">我尝试通过将测量值转换为字符串并发送来发送测量值的输出值。 我在 MSP430FR6047中实现了这一点 、但似乎不适用于 MSP430FR6043。 问题可能出在哪?

    此处显示的错误与 sprintf 无关、但是更基本的 gmake 编译错误。  

    消息中显示的路径是否是这些源文件所在位置的正确路径? 我怀疑它们可能会被解析为错误的路径。  

    您是否可以尝试将工程导入到新工作区、然后执行 Rebuild Project、将编译日志捕获到文本文件(如此处所述 )并将文件附加到此处?  
    您还使用哪个版本的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉将另一个项目的错误发布到这个项目中。 只是为了澄清当我评论这一行时、项目构建良好。

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Prudhvi Sagar"]只是为了澄清我在注释包含 sprintf 项目构建良好的行时的情况。

    您的 MSP430器件可能没有足够的内存来适应 sprintf 和类似 C I/O 例程生成的大代码大小。

    请参阅此 相关主题。您可以尝试 使用本页中提到的最小 printf 支持选项、但根据器件的存储器限制、这可能还不够。