This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TIDA-01513

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/786464/ccs-tida-01513

主题中讨论的其他器件:TIDA-01513SN6501-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在考虑将 TIDA-01513应用于我们的汽车应用。

您的泄漏电流测量中有一个机械继电器。

我想知道机械继电器可以承受如此多的开关时间

因为测量泄漏电流的频率将超过每秒一次。

您是否有任何替代机械继电器的建议?

提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请注意、您正在考虑将 TIDA-01513用于汽车应用。 有关汽车 BMS 的楼宇支持功能、请访问 TI.com。

    如果继电器的运行次数超过制造商的建议值、则肯定会对 BMS 的安全构成威胁。 有多种方法可以用半导体替代机械小信号继电器。 以下是相同的一个示例。

    SN6501-Q1、SN650X-Q1 可用于 驱动电源继电器、可根据开关的隔离要求选择继电器。 RPD 将有助于在系统关断期间使栅源极电容放电。

    谢谢

    此致

    Rama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rama 先生、您好!
    感谢您的宝贵建议。
    但是、我的问题只是如何更换机械继电器
    因为机械继电器不适合频繁测试。
    SSR 似乎不是很好、因为对于关断情况、电压将非常高。

    谢谢
    此致、
    Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    更换机械继电器:
    1) 1)对于 SSR、可承受电压的关断绝对是一项重要的设计挑战。 选择正确的开关(关断期间的高 VDS)、串联电阻(>700k Ω)时必须小心、以满足给定的"可承受电压的关断状态"要求。

    2)考虑到 OEM/市场的安全泄漏电流、可选择最大电池电压和高欧姆电阻(>2Mohm)连接高电压电池连接和机箱接地。注意:TIDA-01513的测试机制无法支持此电路。 在实施之前、请与合规性和安全团队进行检查。


    如果隔离触点的物理隔离是强制性的、则建议检查是否存在高可靠性小信号继电器。 有几家小信号继电器制造商支持大量继电器操作(理想情况下适用于此应用)。 请联系您当地的小信号继电器支持/供应商团队、他们可能会有更好的选择/建议、以通过小信号继电器来应对这一挑战。

    谢谢
    此致
    Rama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rama、

    感谢您的宝贵建议。
    我将检查 SSR 和继电器是否符合我们的规格。

    此致、
    Kim