请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDA-01513、 SN6501-Q1工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在考虑将 TIDA-01513应用于我们的汽车应用。
您的泄漏电流测量中有一个机械继电器。
我想知道机械继电器可以承受如此多的开关时间
因为测量泄漏电流的频率将超过每秒一次。
您是否有任何替代机械继电器的建议?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在考虑将 TIDA-01513应用于我们的汽车应用。
您的泄漏电流测量中有一个机械继电器。
我想知道机械继电器可以承受如此多的开关时间
因为测量泄漏电流的频率将超过每秒一次。
您是否有任何替代机械继电器的建议?
提前感谢。
您好、Kim、
请注意、您正在考虑将 TIDA-01513用于汽车应用。 有关汽车 BMS 的楼宇支持功能、请访问 TI.com。
如果继电器的运行次数超过制造商的建议值、则肯定会对 BMS 的安全构成威胁。 有多种方法可以用半导体替代机械小信号继电器。 以下是相同的一个示例。
SN6501-Q1、SN650X-Q1 可用于 驱动电源继电器、可根据开关的隔离要求选择继电器。 RPD 将有助于在系统关断期间使栅源极电容放电。
谢谢
此致
Rama