This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2406A:生成错误:无法运行 dspcl

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/786980/ccs-tms320lf2406a-build-error-cannot-run-dspcl

器件型号:TMS320LF2406A

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 CCS V3.3.83.83.3.20 (仅用于旧工程和支持)、我尝试使用 TMS320F2406A 处理器编译工程、并且遇到 构建错误:无法运行 dspcl 错误。 我已安装并启用 C2400代码生成工具7.04。、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您为 CCS 安装打开组件管理器时、会为 TMS32024XX 下的构建工具启用什么功能? 请提供如下所示的屏幕截图:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki