This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350STK:tiCloudAgent 问题:未检测到德州仪器 USB 串行端口。

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/787132/ccs-cc1350stk-ticloudagent-issue-no-texas-instruments-usb-serial-ports-detected

器件型号:CC1350STK

工具/软件:Code Composer Studio

环境:

  • macOS 10.14.3
  • Google Chrome 73.0.3683.86官方 x64
  • 已安装、启用 TICAgent 扩音器桥接插件 v.3.0.5
  • TIC扩音器 构建 ID:0.5 2240
  • SensorTag 调试器 DevPack 修订版:1.3.0
  • SensorTag 修订版:1.4.5
  • USB-A 转 mini-USB 电缆

重现的步骤

e2e.ti.com/.../7888.my_5F00_ticld.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    我将对此进行研究。 我们可能需要更新连接到该按钮的组件。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    周五晚上有一个变化被推动了、应该已经解决了这个问题。 我没有这个 SensorTag 来尝试一下。 可以再试一次吗?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰斯

    感谢您的参与。 仍然显示"no ports detected (未检测到端口)"消息、但最重要的是、闪存过程平稳运行。
    非常感谢您解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!