This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5989:设置另一台 CCS8计算机、CAN't 从存储库导入工程

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/787635/ccs-msp430fr5989-setting-up-another-ccs8-computer-can-t-import-projects-from-repository

器件型号:MSP430FR5989

工具/软件:Code Composer Studio

我在工作中正在帮助另一位开发人员。

我正在为我们的工厂测试站设置一台计算机、该产品具有多个 TI 处理器、包括 MSP430型号。  我还将桌面计算机上的设置并联。
我们已将开发人员的项目文件放入 SVN 存储库中、我已将相同的文件签出到我们的工厂测试计算机和桌面工作计算机中。  到目前为止、做得好。

但是、当我尝试将项目导入工作空间时、我对每台计算机都有不同的体验。
在台式计算机上、我已成功导入适用于 TM4C1294和我们产品中两个 MSP430FR5989处理器之一的项目。  但是、我无法为第二个端口导入项目。 导入对话框显示项目、但它呈灰色显示、我无法选中该复选框。

我将尝试发布屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是导入对话框。

    例如,我要导入的项目是:“HV_Controller”

    仅供参考、我已成功导入"SCA_DISPLAY"项目、该项目也呈灰色显示、导致我认为该对话框可能不允许导入已在工作区中的项目。 但是、HV_Controller 项目不在我的工作空间中。  请参阅下面的下一个屏幕截图。

    有什么想法我在做什么?
    谢谢

    Forrest Erickson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我写道:"但我无法导入第二个端口的项目"
    但它应该是、"但是我无法导入第二个 MSP430器件(HV_controller)的项目。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Forrest Erickson"]供参考:我已成功导入"SCA_DISPLA"项目,该项目也呈灰色显示,导致我认为该对话框可能不允许导入已在工作空间中的项目。[/QUERT]

    没错。 它不允许您导入工作区中已有的工程。

    [引用 user="Forrest Erickson">但是、HV_Controller 项目不在我的工作空间中。  请参阅下面的下一个屏幕截图

    项目可能已从 Project Explorer 中"删除"、但 未启用用于实际删除磁盘上项目内容的复选框。   检查您的工作区文件夹以查看工程文件夹是否仍然存在、如果仍然存在、请确保将其从该文件夹中删除。 这将允许您使用 CCS 再次导入项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis、您好!

    关于、" 检查您的工作区文件夹以查看项目文件夹是否仍然存在、如果存在、请确保将其从该文件夹中删除。 这样、您就可以使用 CCS 再次导入项目。"

    我不明白。

    您是否告诉我使用文件资源管理器进入我的文件夹并删除我的项目文件夹?
    如果是这样、我以后不会尝试导入(假设我没有在其他地方制作副本)。

    缝隙、比如解决此问题的错误方法。 CCS 将在哪里存储一个认为"HV_Controller"仍在我的项目中的文件? 焊缝的位置。   

    我们将所有产品开发文件放入一个公用文件夹的工作重点是将它们有序地置于版本控制之下。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Forrest Erickson 说:
    您是否告诉我使用文件资源管理器进入我的文件夹并删除我的项目文件夹?

    是的、这就是我的意思。

    [引用 user="Forrest Erickson"]如果是这样,我稍后将不会尝试导入(假设我没有在其他地方制作副本)。

    上述建议基于以下假设:项目在导入期间从其原始位置"复制"到工作区。 在这种情况下、工程仍将保留在其原始位置、只会删除复制到工作区中的版本。

    如果工程未复制到工作区中、则您的操作正确、不应删除工程文件夹。 在这种情况下、项目信息存储在.metadata 文件夹中。  

    我建议仔细检查工程是否已复制到工作区、(例如)使用文件资源管理器转到导入工程的工作区文件夹、并检查其中是否有该名称的工程文件夹。 如果有、您可以将其删除。 如果没有、则可能需要尝试清理工作区或使用新工作区。 请在此处查看详细信息和注意事项:  
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aartis、您好!

    感谢您回来。 我一直很困惑、但现在却是这样。 我的项目文件受版本控制、因此我可以轻松地删除文件夹。 我可以通过 SVN 更新再次将其恢复。

    使用文件资源管理器、我转到并删除了文件夹 HV_Controller。
    在 CCS8中、我选择了文件、导入... 并且只有在这次我可以选择删除的文件夹 HV_Controller 时、才返回到上面的对话框。
    导入的工程。

    在文件资源管理器中、文件夹已被放回。 但是 SVN 将其标记为已更改。 我删除的文件夹是最新的。 标记的文件差异不是我所做的、因为我不是此代码的工程师、并且显示自2月20日上次签入以来的更改。

    然后、我从存储库中删除了标记为已修改和更新的所有文件、并且我有一个最新的工作副本、其中包含响应文件工程师所建议的更改。

    我必须想知道发生了什么。
    底线是、我现在在工作区中有了该项目、现在可以构建该项目。

    虽然我不明白如何解决了我的问题。

    万分感谢!
    Forrest Erickson