This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:如何在 CCS V7.4中调用 timer.h 函数

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/786941/ccs-tms320c6748-how-to-call-timer-h-functions-in-ccs-v7-4

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在使用 CCS V7.4、并想调用 timer.h 函数、例如: USTIMER_init()和 USTIMER_get()

在 CCS V4中、.h 和.c 文件位于文件夹: ccsv4\emulation\boards\C6748\BSL  

我在 V7.4中找不到此文件夹。 如何告知编译器.h 文件的位置?

谢谢

Maoz Loants

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的板是 OMAP-L138\TMS320C6748 EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    BSL 不随 CCS 一同提供。 您可能会将其单独安装到 CCSv4安装中。 有关更多详细信息、请参阅以下链接:
    e2e.ti.com/.../2103282

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然、你是对的、这是很多年前的事情...

    有更多时间测量选项?

    1) 1)是否可以使用配置文件时钟? (运行->时钟->启用)

    2) 2)是否有使用诸如 clock()等 time.h 函数的软件支持?

    谢谢你

    Maoz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Maoz Loants]1)是否可以使用配置文件时钟? (运行->时钟->启用)[/quot]

    是的、这是从 A 点到 B 点对周期进行计数的简单方法:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_counting_cycles.html#profile-clock

    Maoz Loants 说:
    2)是否有使用 time.h 函数(如 clock ()?

    的软件支持

    支持这一点的方法是使用编译器的 RTS 库。

    如果您使用的是 BIOS、还可以使用其他技术进行基准测试。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你