This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6486CSL:Cgtools 6.1.10.101/CCSv3.3

Guru**** 2893700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/782969/ccs-tci6486csl-cgtools-6-1-10-101-ccsv3-3

器件型号:TCI6486CSL

工具/软件:Code Composer Studio

Cgtools 6.1.10.101中包含哪些功能?  

建议使用 哪个新版本从6.1.10.101升级到 CCSv3.3?

新版本 Cgtools 中是否包含所有功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C6000编译器6.1.10.101版使用了大约9年。  CCS 3.3也很旧。  如果您使用的是最新工具、您和我们将会更好。  升级是否实用?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够升级到最新的工具?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为已经有一段时间了,我想你已经解决了你的问题。  非常感谢您的解决。

    谢谢、此致、

    乔治