This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28335:CCS/TMDSCNCD28335

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781595/ccs-tmdscncd28335-ccs-tmdscncd28335

器件型号:TMDSCNCD28335

工具/软件:Code Composer Studio

我已使用闪烁 LED 项目加载 F28335 DSP。 不知怎么说、Code Composer Studio 调试选项无法停止、现在 LED 一直闪烁。 我已经多次卸载 CCS、但电路板仍在闪烁、现在无法调试新代码。 我使用的是 CCS 8.3和 CCS 5.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashik、

    如果闪烁 LED 程序被放置在闪存存储器中、那么每次电路板被复位/上电后、它将再次开始闪烁。

    您说过您无法调试新代码。 在尝试将不同的程序加载到器件上时、您是否遇到错误? 如果是、错误是什么?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的回复。 是的、只要我插入 USB、LED 就会闪烁。 问题是我无法调试任何程序并在器件中加载任何其他程序。 因此、我将存储器位置更改为 RAM、并尝试在 RAM 中加载另一个程序。 我设法将其加载到 RAM 中。 但是、当我插入 DSP 闪存存储器时、它会启动、因为它加载了 LED 程序、LED 会闪烁。 我想将其从闪存中移除、但仍然无法移除。

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashik、

    我将在 C2000团队中循环、以便他们了解如何配置从 RAM 引导与从闪存引导。 如果器件配置为从闪存引导、并且您仍在闪存中有程序、则这是在您对电路板进行下电上电时将运行的程序。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到器件后、您应该能够转到"Tools"->"On-Chip Flash"、检查要擦除的扇区、然后点击"Erase Flash"按钮。 您要尝试这样做吗? 这奏效了吗?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS v7、4中、如何 访问片上闪存程序?  

    程序加载到闪存中、那么我必须检查所有要擦除的扇区吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在调试中取得了任何进展? 我不确定您对片上闪存程序的访问意味着什么。 在 CCS 的 Debug 视图中、连接到器件后、您应该能够转到 Tools->On-Chip Flash 并打开一个窗口、您可以在其中与闪存设置、擦除扇区等进行交互。。。。。您在 CCS 中看不到此面板吗?

    如果您的应用程序只使用其中的几个、则不必擦除所有这些文件。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果您不介意附加链接器文件(如果它不允许您附加、请将其从 cmd 重命名为 txt)、这可能会帮助我了解正在发生的情况。

    惠特尼