This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash from command line (dslite.sh)"failed:error:input must be a valid input from 0 to 6"and non-zero script exit

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/787578/uniflash-from-command-line-dslite-sh-failed-error-input-must-be-a-valid-input-from-0-to-6-and-nonzero-script-exit

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

利用论坛选择获得创意、想知道"仿真、硬件和系统设计工具论坛"是否包含 Uniflash。 但 在 WiFi 论坛上提及 Uniflash 的次数最多!! 我在上面广泛搜索了错误消息、但没有找到任何命中结果。

我正在尝试在自动编译/测试系统中运行 dslite.sh、并将此无故障视为一种刺激性。 刷写正常进行、映像验证正常进行、一切正常、然后发出上述消息、脚本退出非零状态。 我必须解析脚本的输出、以确定闪存是否起作用。  

我是否可以通过其他选项来满足脚本要求? 我已经浏览了-h 中的信息、看不到任何明显的东西。 我尝试了"-n 0"。 目前、我正在解析 uniflash 输出以确定是否成功、当然、如果 uniflash 发生变化...

x64 Ubuntu Linux 18.04、Uniflash 4.6.0。

下面是一个典型的命令行、用于对名称进行一些更改:

/opt/client/firmware/ti/uniflash_4.6.0/deskdb/content/TICloudAgent/linux/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite flash --timeout=60 -n 0 --config=targets/X-NW___.ccxml -flash -验证/opt/client/firmware/repo/tools/build/temp_images/PRODUCT-v1.1.0-56-20190328.out

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="pete Soper"]/opt/client/firmware/ti/uniflash_4.6.0/deskdb/content/TICloudAgent/linux/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite闪存--timeout=60 -n 0 --config=targets/X-NW___.ccxml -flash -验证/opt/client/firmware/repo/tools/build/temp_images/PRODUCT-v1.1.0-56-20190328.out

    为了澄清这一点、突出显示的选项是否为拼写错误? (即)您是否要将单个破折号(-)或两个破折号(-)传递到闪存并验证选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里是满输出(问题线位于底部)、但恢复到4.5后。 前两个开关具有双连字符。 

    + dslite.sh --timeout=60 --config=targets/SDEVCS02.ccxml -flash -verify /opt/client/firmware/repo/tools/build/temp_images/PRODUCT-v1.1.0-5-20190328.out 执行以下命令: >/opt/client/firmware/ti/uniflash_4.5.0/deskdb/content/TICloudAgent/linux/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite flash --timeout=60 --config=targets/SDEVCS02.ccxml -flash -verify /opt/client/firmware/repo/tools/build/temp_images/PRODUCT-v1.1.0-5-20190328.out 有关更多详细信息和示例,请访问 processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide /opt/client/firmware/ti/uniflash_4.5.0/deskdb/content/TICloudAgent/linux/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite flash --timeout=60 --config=targets/SDEVCS02.ccxml 调试器-在启动时花费几分钟时间验证 DS1.67...(/opt/client/firmware/repo/tools/build/temp_images/PRODUCT-v1.1.0-5-20190328.out) 正在初始化寄存器数据库... 初始化:IcePick_C 执行启动脚本:IcePick_C 初始化:CS_DAP_0 执行启动脚本:CS_DAP_0 初始化:Cortex_M3_0 执行启动脚本:Cortex_M3_0 Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。 正在连接... 致命:IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真软件包8.0.27.9) (在我的 CCS 控制台 Windows 中填充红色、白天和白天输出的常见噪声/USB 断续...) Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。 正在加载程序:/opt/client/firmware/repo/tools/build/temp_images/PRODUCT-v1.1.0-5-20190328.out 正在准备... .data:0x0时为60的0 。data:0x1000时为1264的0 。text:768 of 67655 at 0x1500:2% 。text:32512 of 67655 at 0x1500:36% 。text:64256 of 67655 at 0x1500:71% 。data:696 of 2036 at 0x11d48:76% 。data:204 of 67655 at 0x12734 。data: 0x1ffa8处为88的0:78% 完成:78% 将 PC 设置为入口点。:78% 验证程序:/opt/client/firmware/repo/tools/build/temp_images/PRODUCT-v1.1.0-5-20190328.out 正在准备... .data:0x0时为60的0 。data:0x1000时为1264的0 。text:768 of 67655 at 0x1500:2% 。text:32512 of 67655 at 0x1500:36% 。text:64256 of 67655 at 0x1500:71% 。data:696 of 2036 at 0x11d48:76% 。data:204 of 67655 at 0x12734 。data: 0x1ffa8处88的0:78% 完成:78% 信息:Cortex_M3_0:/opt/client/firmware/repo/tools/build/temp_images/PRODUCT-v1.1.0-5-20190328.out 的程序验证成功 失败:错误:输入必须是从0到6的有效整数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pete、

    如 Aarti 所述、您能否将"-flash -verify"选项更改为"-flash -verify"或"-f -v"、然后重试?

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白了。 是的、选项错误:应该是--FLASH --verify。 不幸的是、对于我来说、这些错误的选项会导致正确的闪存和正确的验证、但最终会出现非零退出、因此我第一次无法理解问题/建议的相关性。  

    谢谢!