This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:CCS:调试器初始化,Uniflash:.out 无法打开文件。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-EXP430G2ET, TRF7970A, RF430FRL152HEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/787255/ccs-rf430frl152hevm-ccs-debugger-initialization-uniflash-out-could-not-open-file

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 MSP-EXP430G2ET、 TRF7970A、 UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我是 CCS 初学者、目前正在使用 RF430FRL152HEVM。 我使用 MSP-EXP430G2ET 和 TRF7970A BoosterPack 作为开发套件。 仿真器使用 MSP-FET。

我正在尝试使用 CCS 对 RF430FRL152HEVM 进行编码、并得到以下错误。  

因此、我尝试使用我已调试的.out 文件和.ccxml 文件通过 Uniflash 将代码加载到 RF430FRL152HEVM 中、但会出现以下错误。

 为了解决这个问题、我认为我需要更改 CCS 的一些设置。 感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎在于目标配置文件(.ccxml)和.out 文件的路径包含非 ASCII 字符。 您能否尝试在不包含任何特殊字符的简单目录中创建项目和目标配置文件、看看这是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aartis

    非常感谢您的回复。

    您能否告诉我如何在不包含特殊字符的简单目录中创建项目和目标配置文件?

    谢谢你。

    姜敏雄
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 启动时、会提示您输入工作区。 选择一个目录、如 c:\ti_workspace。

    您可以从此处创建新项目或导入示例项目。

    如果您使用新建工程向导(菜单 Project->New CCS Project)创建一个新工程、它还将根据向导中选择的目标器件、自动创建一个带有目标配置文件的 targetConfigs 目录。 在这种情况下、目标配置文件的路径位于 workspace_dir/project_dir.

    或者、如果您希望导入示例工程、则可以将其导入到工作区中。 如果项目中还没有目标配置文件,则可以在项目目录中创建目标配置文件,方法是在 Project Explorer 视图中右键单击项目名称,然后选择 New->Target Configuration file。