This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:XDS100、XDS200

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/787633/ccs-tms320c6748-xds100-xds200

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

如何将 XDSx00系列仿真器与 code composer 9.0结合使用。 我在所做的选择中看不到任何类似的东西。  如果我想对 LCDK 进行编程、该怎么办? 什么是正确的配置?

谢谢

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    要为 LCDK 电路板创建目标配置文件、只需在搜索框中键入表达式 LCDK、它就会显示两种可用模型。

    请记住、您必须已安装支持 DSP (用于 C6748)或 OMAPL (用于 OMAPL138)电路板和器件的选项。

    我将此选项添加到 该页面、其中包含多个目标/板配置。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    创建您的项目并选择仿真器之一。
    然后、在 Project Explorer 窗口的项目文件夹中、您可以找到 CCXML 文件、通过双击该文件、您将能够更改连接并选择所使用的仿真器。

    BR
    Hossein 先生