This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:目标无法在(*(unsigned int *)(0x01C11000 + 0x138))|=0x1)[OMAP-L138_LCDK.gel:16]写入0x01C11138

Guru**** 2546850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/787412/ccs-tmdslcdk138-gel-error-while-executing-ontargetconnect-target-failed-to-write-0x01c11138-at-unsigned-int-0x01c11000-0x138-0x1-omap-l138_lcdk-gel-16

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 TMDSLCDK138和 XDS110以及 CCS v8.2。 测试连接表明 LCDK138和流明器连接成功。

当我调试程序时、控制台会显示:

ARM9_0:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标写入0x01C11138失败
              AT (*(unsigned int *)(0x01C11000 + 0x138))|=0x1)[OMAP-L138_LCDK.gel:16]
              在 DEVICE_PLL0 (0、24、1、0、1、 11、5)[OMAP-L138_LCDK.gel:403]
              在 SET_Core_300MHz ()[OMAP-L138_LCDK.gel:468]
              在 Core_300MHz_mDDR_150MHz ()[OMAP-L138_LCDK-GEL:245]
              在 OnTargetConnect()

我已经检查了 GEL 文件、但我不知道 GEL 文件有什么问题以及如何重写它。

GEL 文件是 TI 官方示例程序 GEL 文件。 我没有重写它。

请帮帮我。