请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在两个 DSP (TMS320F28335)之间使用 CAN 通信。 当一个 DSP 使用 CAN 通信将多个值发送到其他 DSP 时、两个 DSP 之间的通信是正确的。在同一程序中、我包含了为转换器提供占空比脉冲的 ePWM。 我打开系统后、占空比变化 CRC 错误立即开始出现..plz 帮助我解决这个问题。是因为噪声会添加到 CAN 通信中、还是其他原因?
在运行代码 ECanregs.canes.crCE 时正在进行设置。为什么会发生这种情况。