This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0914:XDS110至 CM10适配器分离。 如何获得另一个?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/787083/ccs-tms570ls0914-xds110-to-cm10-adapter-fell-apart-how-to-get-another

器件型号:TMS570LS0914

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 XDS110通过 CM10编程连接器连接到客户电路板。  随 XDS110提供的适配器工作正常、但不能承受多个周期!  CM10插槽已分离。  这种情况看起来不会以任何方式被固定到 PC 板上...只有引脚将其固定下来、引脚被拉出并断开。  如果不购买新的 XDS110、是否有任何方法可以替换此适配器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很遗憾听到这个消息、感谢您的反馈。

    适配器本身通过我们的第三方销售、以下位置显示了多个器件型号:
    software-dl.ti.com/.../emu_jtag_adapters.html

    您也可以尝试维修您的或使用以下部件号参考中显示的规格构建您的部件:
    software-dl.ti.com/.../emu_jtag_connectors.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Rafael。 但是、适配器的成本与我所检查的供应商提供的整个 XDS110的成本差不多。 这是不合理的。 是的、我可以构建自己的、但它会非常笨拙、我真的是一个软件人员!

    一件事:如果其他一些客户有一个具有这些 CM10连接器适配器之一的调试探针、但未使用该探针、我会将您使用的探针替换为其中一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、这些是我们目前拥有的选项。 抱歉。

    希望其他一些开发人员能提出更多建议。

    此致、
    拉斐尔