This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS v9安装失败(com.ti.cgt.dMED.Win32)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/785795/ccs-codecomposer-ccs-v9-failing-to-install-com-ti-cgt-dmed-win32

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在尝试安装 Code Composer Studio v9时遇到问题、每次都在"com.ti.cgt.dMED.win32"停止。 我已经禁用了防病毒软件,并以管理员身份运行了安装程序,但仍然无法安装。 甚至转到 cmd 提示符并激活"supadmin (超级管理)"模式。

我使用 Windows 10 Pro x64并标记来安装 MSP430MSP432 TM4C 软件包。 如果有任何帮助、我会很感激!

此致、

Helder

e2e.ti.com/.../dmed_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以重新加载安装程序?

    我没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经下载了、我再次下载了它、仍然是相同的错误。 我怀疑这与 Windows 有关、因为我有一个朋友也没有安装问题。

    我还尝试在安全模式下安装。 运气差=/。

    此致、
    Helder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helder、
    我确定答案是"是"(因为您是以管理员身份安装的)、但我仍想问:您能否写入以下目录:
    C:/Users/helde/ti/CCSExternalReferences

    此外、您能否提供所有安装日志、而不仅仅是 dMED 的日志?
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    看起来 CCS 试图压缩文件夹、但失败了。 尝试使用日志手动压缩文件夹。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以写入指定的目录。 我要附加手动压缩的日志。

    此致、

    Helder

    e2e.ti.com/.../7356.install_5F00_logs.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了问题。 不确定是因为文件夹(ti/CCSExternalReferences)被隐藏、还是设置为只读、但停用都有效(安装后该文件夹自动设置为只读)。

    此致、

    Helder