This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:CCS V8未在 Ubuntu 18.04 LTS 上安装

Guru**** 2557690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/785484/ccs-iwr1642boost-ccs-v8-not-installing-on-ubuntu-18-04-lts

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

尝试执行安装箱时,弹出窗口中出现此错误

无法找到继续安装所需的32位系统库:

 libc6-i386

有关如何安装这些组件的详细信息,请访问:URL

我遵循了上述 URL (http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv8_linux_host_support.html)中所述的内容

sudo apt install libc6:i386 libusb-0.1-4 libgconf-24 build-Essential
正在读取软件包列表... 完成
构建依赖关系树       
正在读取状态信息... 完成
Build-Essential 已经是最新版本(12.5 ubuntu2)。
Build-Essential 设置为手动安装。
libusb-0.1-4已经是最新版本(2:0.1.12-32)。
libc6:i386已经是最新版本(2.28-0ubuntu1)。
libgconf-24已经是最新版本(3.2.6-4.1ubuntu2)。
libgconf-2-4设置为手动安装。
0升级,0升级到新安装,0删除,5不升级。

您可以看到 libc6:i386已安装、但安装程序似乎找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [[quote user="Krishna Kumar4">找不到安装所需的32位系统库,以继续:

     libc6-i386[/quot]

    有趣的是、它抱怨的是 libc6-i386、而不是 libc6:i386。 我认为您只需要后者。

    您可以尝试安装前者吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好地发现了-但也安装了它

    sudo apts install libc6-i386
    正在读取软件包列表... 完成
    构建依赖关系树
    正在读取状态信息... 完成
    libc6-i386已经是最新版本(2.28-0ubuntu1)。
    libc6-i386设置为手动安装。
    0升级,0升级到新安装,0删除,5不升级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试安装 CCSv9吗?

    我现在将在 Ubuntu 18.04LTS 笔记本电脑上安装它。 到目前为止、它的安装似乎正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     相同的错误、我有一个 AMD A6处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 Ubuntu 18.10上、而不是18.04LTS 上。 我不相信我们在18.10上验证了 CCS。 我需要检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的关于系统显示其18.04LTS 请参阅屏幕截图

    Linux Godavari 4.18.0-16-generic #17-Ubuntu SMP 周五2月8日00:06:57 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是 Ubuntu 版本错误、错误地显示版本为18.04LTS。 系统启动时、闪存屏幕显示18.10。 我将关闭此窗口、因为时间是...