This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:FlashBurn 的替代产品?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/785543/ccs-tms320vc5509a-alternative-to-flashburn

器件型号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我与 SDS 联系以解决 FlashBurn 的问题、但我的客户也想知道是否有一 个基于 Windows 7/10的最新解决方案可供他对连接到其5509处理器的闪存进行编程?

要做到这一点、他需要购买什么? 在生产中、使用了一些 JTAG 技术套件、TI 是否有适合/能够的东西? 他是否需要购买当前版本的 CCS 和新版本的闪存刻录?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    绑定到另一个相关线程: e2e.ti.com/.../771979

    我不知道 VC5509A 的 Flashburn 有什么简单的替代方案。 我为这种明显的支持差距而感到气和。

    您是否从 SDS RE Flashburn 实用程序获得支持?
    除非 SDS 另有说明、否则用户可能需要将其与 CCS3.3配合使用。 它是相当旧的 CCS 版本...

    在较新的处理器中、我们使用通过 CCS (JTAG)加载到 DSP 上的软件、该软件接受十六进制文件作为文件 IO 输入(十六进制文件由 Code Gen Tools 附带的 hex55.exe 实用程序从.out 转换)。

    在芯片支持库中、针对最新器件 C55XCSL-LOWPOWER (www.ti.com/.../SPRC133)、TI 为可写入闪存的编程器提供源代码。 这需要从 C5505/15移植到 C5509A、但至少它是一个起点...

    这篇8年前的文章有工程师提议编写这样一个程序: e2e.ti.com/.../87095

    他们还可以尝试联系 Spectrum Digital、看看他们是否可以提供任何有效的解决方案。
    请在此处查看他们的 Flashburn 文档: c5000.spectrumdigital.com/.../flashburn.html
    此外、还有以下 TI 应用手册的镜像版本:Flashburn: my.fit.edu/.../spra804.pdf (不确定这会有多大帮助)。

    希望这对您有所帮助、
    标记