This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:Uniflash 中的整体擦除

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6879, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781837/msp430fr6879-mass-erase-in-uniflash

器件型号:MSP430FR6879
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

你(们)好

我对以下命令有疑问。

1."确保设备安全"按钮

它是否可用于启用 MSP430FR6879的电子保险丝?

2."批量擦除"按钮

它是否可用于 MASSERASE 以解锁通过电子保险丝锁定的 JTAG?

3.如果使用 MASSERASE 按钮解锁 JTAG、我们是否需要特定工具以及与 MPS430 BSL 引脚的特定连接?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您深入了解有关 Uniflash 的"存储器"和"安全"功能的更多信息。 请给我一些时间与支持此工具的团队联系、我将向您提供他们的反馈。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 GUI、 TI 的某个人会清除这个问题、但是...

    如果器件未被锁定、MSP430FR6879可由 SBW / JTAG 邮箱系统进行整体擦除(MAIN_ERASE 0x1A1A 或 TOTAL_ERASE 0x1B1B)。 如果器件被锁定、那么只能通过 BSL 连接(测试/复位/ RX/TX)和相关工具(USB / UART 桥接器或 MSP-FET)通过 BSL 返回出厂(批量擦除)状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚收到确认、继续将此主题传递到 CCS 论坛、在该论坛中、TI 员工将更好地帮助您解决有关使用 GUI 的问题。 再次感谢您的理解、我们将此主题传递到正确的论坛。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的建议。

    由于我们的客户意外选中了"确保器件安全"、因此 JTAG 访问已被锁定。
    更不幸的是、他们的电路板现在没有用于 BSL 访问的 BSL 引脚、因此我们必须使 BSL 引脚脱离电路板。

    我认为、uniflash 可用于 JTAG 无密码锁定/取消时钟会很有用。

    目标寄存器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt

    感谢您的合作。
    您能否在 CCS 论坛中为我的问题显示一个新链接?

    我很期待回答。

    BestRegard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是 CCS 论坛中该主题的链接: e2e.ti.com/.../781837

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    哦、我没有注意到我的问题已经转移到 CCS 论坛。
    我期待支持团队的回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答您的问题、

    [引用用户="na na78"]

    1."确保设备安全"按钮

    它是否可用于启用 MSP430FR6879的电子保险丝

    [/报价]

    总之、是的。

    更具体地说、它会将 JTAG Signature1 (位于地址0xFF80)和  JTAG Signature2 (位于地址0xFF82)修改为0x5555。 请参阅  以下《MSP430FR687x (1)混合信号微控制器数据表》摘录 以及 《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南 》。

    [引用用户="na na78"]

    2."批量擦除"按钮

    它是否可用于 MASSERASE 以解锁通过电子保险丝锁定的 JTAG?

    [/报价]

    一句话、不

    您需要为 UniFlash 中的该"批量擦除"按钮解锁 JTAG 接口。 如果您的 JTAG 接口已经被锁定、那么您将无法使用它。

    [引用用户="na na78"]

    3.如果使用 MASSERASE 按钮解锁 JTAG、我们是否需要特定工具以及与 MPS430 BSL 引脚的特定连接?

    [/报价]

    如上述文档摘录中所述、在这种情况下解锁器件的唯一方法是使用 BSL 用0x5555或0xAAAA 以外的任何内容覆盖 JTAG 签名。 一种简单的方法是通过 BSL 进行批量擦除、以便将 JTAG 签名擦除为0xFFFF、并解锁 JTAG 接口。

    您将需要 MSP430-BSL ")"="" target="_blank">编程器("BSL Rocket") 或  用于 BSL 的 MSP-FET。 有关 BSL 的更多信息、请参阅 MSP 低功耗微控制 器的引导加载程序(BSL)页面。