This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:用于 CCS 8.3上的 MSP430的 TI-RTOS

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/783846/ccs-ti-rtos-for-msp430-on-ccs-8-3

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我计划测试和使用适用于 MSP430的 TI-RTOS。 在查看 Resource Explorer 但未找到此类产品后、我在 TI 站点上搜索了用于 MSP430的 TI-RTOS、并找到了以下内容:

http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/mcusdk/index.html

下载并安装 MSP430版本后、它出现在我的 CCS8.3上、但似乎无法正常工作。 在下图中、显示了用于 MSP430和 TivaC 的 TI-RTOS。 我希望与 TivaC 接口更加接近。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该更像这样:

    我刚刚安装了用于 MSP430的 TI RTOS、这就是我看到的内容。  导入菜单是否会发现其中的项目?

    转至 Project 菜单并选择"Import CCS Projects"。  然后指向用于 MSP430的 TI RTOS 的安装位置。  它是否会发现示例项目? 它应如下所示:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议以这种方式导入示例。 我将看到我是否可以在另一台计算机上重现此问题。 但是现实情况是 Resource Explorer Classic 从 CCSv9.0开始消失、建议通过导入向导从旧软件包导入示例。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试导入项目、但大多数都不成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于该示例以及具有类似命名约定的其他示例、我会得到相同的错误。 似乎依靠 Resource Explorer Classic 为导入工具提供器件。

    如果我导入任何驱动程序示例(如 ADC*),它们将导入正常。

    Resource Explorer Classic 在我的两台计算机上都可以正常工作。
    一个简短的问题。 您是否在安装 CCS 时安装了对 MSP430的支持? 如果是这样、则可以说明 Resource Explorer 内容正在被筛选。 您可以通过尝试为 MSP430器件创建一个新项目来快速检查是否存在支持。

    如果 CCS 中安装了 MSP430支持、您可以尝试单击 Resource Explorer 顶部的"Devices"下拉菜单。 它应该显示"MSP430"和"MSP432"。

    您可以尝试单击"添加其他软件包"按钮、并将其指向 TI-RTOS 软件包的安装位置、以查看这是否有用。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >安装 CCS 时是否安装了对 MSP430的支持?

    是的。 这是最新且最新的 CCS 安装。

    在执行 "添加其他软件包"过程时、我的 Resource Explorer 上提供了可用示例树。

    请注意、我觉得缺少一些示例。 我无法测量多少。 例如、键入关键字"swi"不会显示以前无法在我的帖子中导入的示例。

    我还尝试在我的 CCS8.1上的家中安装用于 MSP430的 TI-RTOS、并且工作正常。 因此、它可能是8.3的版本问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我测试了8.3、对我来说还可以。 我将询问并查看 Classic Resource Explorer 在扫描软件包时是否生成日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 CCS 产品发现系统是否发现了 TI RTOS。 这实际上与 Resource Explorer 是分开的、但它们确实进行通信。

    基本上、Resource Explorer 的此程序包有2个独立的内容源。  第一组内容仅包含这2个文档链接、显示效果良好。 该内容的其余部分存储在另一个文件中、CCS 将该文件合并为 html 文件以供 Resource Explorer 呈现。 第二部分不是为您准备的。

    您能否在首选项对话框中查看是否发现了 TI RTOS? 此处将列出:

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实出现了。

    请记住、我通过您询问的上一个步骤添加了 MSP430 TI-RTOS。 也许是因为这一步骤而出现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以随附您的 /.metadata/.log 文件?  它可能会提供一些有关内容未显示原因的线索。

    谢谢、

    -巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是请求的日志文件。

    e2e.ti.com/.../6888.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    日志文件未显示与此问题相关的任何内容...

    现在、请:

    1. 如果您尚未完成此操作、请验证您的 CCS 中是否安装了 MSP430器件支持。  您只需使用器件的新建 CCS 工程向导创建新的 CCS 工程即可完成此操作。  如果您可以在"器件"下拉列表中看到您的 MSP430器件、那么您已经安装了器件支持。

    2. 在全新的工作区中打开 CCS、查看是否修复了问题。  Resource Explorer 中的 LHS 内容会自动生成并缓存在工作区元数据中。  通常、在启动 CCS 时、会弹出一个弹出窗口、要求您选择工作区-您可以在其中选择一个新目录。  或者、您也可以使用"CCStudio -data"启动 CCS 命令提示符中的命令。

    请告诉我们这是否可以解决问题。

    谢谢、

    -巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baltasar、

    1-是的、我安装了 MSP430器件支持。

    2 -这实现了这个目的。 切换工作区可以解决我的问题。