This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS110和 CC1352R1

Guru**** 2529130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781935/ccs-xds110-and-cc1352r1

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将项目从 CCS 上载到 CC1352R1 LaunchPad 板。

CCS 抛出以下错误:

具有自动检测功能的 CCS Cloud 会产生相同的错误。

因此、我已经被指示使用 闪存编程器2执行批量擦除

  • 选择 XDS-L41002LS 下的 Unknown (未知)会提示错误消息

  • 选择 XDS110 Class Application 下的 CC1352R 并执行擦除所有不受保护的页面将打印以下消息。

下一个建议是使用 XDSDFU 重新刷写固件

  • 使用 XDSDFU xdsdfu.exe 更新 XDS 固件也会失败。
PS C:\autres\ccs83\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>.\xdsdfu.exe -m

USB Device Firmware Upgrade Utility
版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


<<<器件0 >>

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110嵌入 CMSIS-DAP
版本: 2.3.0.17
制造商:德州仪器
序列号:L41002LS
模式: 运行时
配置:标准

开关器件进入 DFU 模式。

PS C:\autres\ccs83\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>./xdsdfu.exe -f firmware.bin -r

USB Device Firmware Upgrade Utility
版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

正在将 firmware.bin 下载到设备...
文件下载期间报告错误 DFU_ERR_VERIFICE_FAIL (-14)

PS C:\autres\ccs83\ccsv8\ccs_base\con\uscif\xds110> 

如何解决此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该线程正在脱机工作。 我将在这里公布结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为可能关注此主题的其他人的参考。

    遗憾的是、未找到问题的根本原因。 此时、我们认为这是预发布器件和一些软件兼容性的组合。

    如果未发现其他详细信息、则会发布更新。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    今天、我在 CC2652 Launchpad 上遇到了相同的错误(上面的 xdsdfu 输出除外)。

    在尝试使用板载 CC2652芯片时、相同的错误(-242)表示为:
    -如果未连接所有跳线
    -或者电源跳线未在 XDS110电源上。

    希望这对您有所帮助。
    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误是由于选择了错误版本的器件导致的、因此 SDK 版本和固件版本不匹配。

    实际上、根本原因是如何识别器件版本。

    提示:不要相信 Sensor Controller Studio、请改用 SmartRF Flash Programmer 2实用程序、因为它 具有自动芯片版本识别功能。  

    我希望 Sensor Controller Studio 也包含此功能。