This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Help - volatile var 正在优化

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/784928/ccs-help---volatile-var-being-optimized-out

主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有以下定义的数组。  我使用的是 TM4C123器件。  我的 CCS 版本为  8.3.0.00009。  我的编译器版本为"TI v18.1.0.LTS [TI v18.1.4LTS]。  输出格式为 eabi (ELF)、小端字节序。

volatile uint16_t buff1[256]

volatile uint16_t buff1[256] 

我通过 ADC ISR 将值存储在其中。  这将获取一个样本并将其粘在 buff1中并将其递增。  我在每次中断时执行此操作、直到 buff1满、然后我开始填充 buff2并来回交替。  我的主循环等待缓冲区已满、并启动 DMA 通道以将其从 SPI 端口中写入。   

我已将 CCS Build -> Arm Compiler -> Optimization 下项目属性中的优化提升到3级。  优化级别为0 -寄存器优化、速度与尺寸之间的折衷设置为3、浮点模式设置为严格。

现在、当我查看较大的数据集时、我看到在使用3级进行速度与尺寸折衷设置时出现了许多错误。  当我执行读取缓冲区的 if 语句时、这些错误似乎消失了。  当我将"速度优化与尺寸"返回到1时、我还会看到这些误差消失。

由于编译器优化设置、这些数组看起来会受到一些影响。  这是否可能实现、我将如何找出到底发生了什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我不确定、但我猜其他变量也需要标记为易失性。  有关 易失性的这篇文章可能会有所帮助。  ISR 修改的任何内容都需要标记为"volatil"。   

    谢谢、此致、

    乔治