This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:编译器发现-旧的编译器版本

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/785090/ccs-tms320f2808-compiler-discovery---old-compiler-version

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经选择了一个使用 CL2000编译器3.09版的旧工程。

它还使用 CCS 的旧版本、但我已将代码引入最新的 CCS 8.3.0。
为此、我将使用最新的编译器18.1.4、但希望使用3.09、至少需要一段时间。

是否可以让 CCS 发现这样一个旧的编译器?
使用首选项->编译器我发现了其他内容、返回到 v6.1.0、该版本(3.09除外)是我的 PC 上最旧的版本(Windows 10、64位)。
也许它太旧了?

此致、Giles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giles、

    [引用 user="Giles Robnson"]也许它太旧了?

    不幸的是、是这样。 我相信可以识别的 C28x 编译器的绝对最早版本是 v4.x 并且对它的支持可能会受到限制。 在通过 Update Manager 检查可用的编译器版本时、我在 v5.x 之前看不到任何内容 这可能是官方支持的最早版本。

    如果您仍然希望使用具有更最新 CCS 版本的旧编译器、则可以使用旧的 Hack、在其中安装支持的最旧版本的编译器、然后使用 v3.09中的文件夹替换 bin、include 和 lib 文件夹。 当您在 CCS 中编译工程时、它将调用 v3.09中的编译工具。 这通常适用于大多数人、尽管它不是官方支持的设置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、
    感谢您提供信息。
    我很快就尝试了 Hack、但我遇到了很多错误。 我可能会不断尝试、但最好是从命令行构建。 我仍然可以这样加载和调试映像、这很好。
    Giles