This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:如何解决此问题

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/783005/ccs-tm4c129xnczad-how-to-resolve-this-problem

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我收到的这类消息 与"gmake[1] :没有为'main-build"执行任何操作。 "时、我将会看到该文件。

那么 、我为什么会收到这种类型的消息以及如何解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、此消息意味着工程是最新的、自上次编译以来没有任何变化。

    如果您更改了项目中的源文件、请保存并尝试编译是否仍收到此消息?

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程似乎与 此处的另一个线程相关。 请查看我在那里的回答、并告知我们它是否有助于回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    如果我更改了源文件,如果我构建,我将无法获得该类型的消息...我将得到这样的消息


    将 TI .out 文件转换为.bin'
    "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat "SPPDemo.out""SPPDemo.bin""C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_5.2.8/bin/armofd.exe "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_5.2.8/bin/armhex.exe "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "
    '

    ****构建完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的 CCS 版本是6.1.3