工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、我在一个包含 MSP430和图形显示屏的项目中使用图形库。 这更多是一个软件问题、而不是一个问题。 我定义了一组按钮结构、我想在不指定特定按钮的情况下修改它们。 例如:
graphics_button but _Menu1={135、250、0、30、2、 0、ClrBlack、ClrWhite、ClrLightGray、ClrWhite、 ClrWhite、154、8、"消息1"、&g_sFontCms18b};
graphics_button but _Menu2 ={260、375、0、30、2、 0、ClrBlack、ClrWhite、ClrLightGray、ClrWhite、 ClrBlack、288、8、"消息2、&g_sFontCms18b};
//IN 程序、而不是此程序
但是_Menu1.fillColor = ClrLightBlue;
//我想使用变量 myChoice 选择 Menu1还是 Menu2?
mychoice.fillColor = ClrLightBlue;
//how do I do this?(如何执行此操作?)
//谢谢