This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:使用 CCS 在 Simulink 中监控块的变量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/782948/ccs-tms320f28335-monitor-a-variable-of-a-block-in-simulink-using-ccs

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好! 

我使用 Simulink + CCS 对 DSP TMS320F28335进行编程。
1.-如何在 CCS 调试器中监控 Simulink 变量?
2.- Simulink 中是否有特殊块可在 CCS 中创建变量?
我需要您的帮助来操作​​ADC 的值

此致
亚伯拉罕·坎乔拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    您可以从 Simulink (使用我们称为外部模式的内容)查看和调整 Simulink 参数。 CCS 可能不知道这些参数被调用了什么、因此我不确定是否有一种简单的方法来执行您所要求的操作。

    您只能为算法生成代码(以 C 为单位)、然后将其导入 CCS 并从 CCS 进行部署。  在这种情况下、我认为这些变量将在 CCS 中传递到调试器中。 但您需要正确设置 CCS 项目;我们可能会帮助生成该项目(取决于您使用的 MathWorks 版本)。

    我们的文档和示例包含有关这些主题的大量信息、请务必查看此处。

    https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/external-mode.html

    https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/creating-ccs-project-from-a-model.html

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brian McKay 的回答。

    我阅读了您向我建议的链接中的信息。 既然我意识到 Matlab Simulink 可以串行方式通信并在外部模式下执行模型、那么我想知道是否有方法可以使用 JTAG USB560M 作为接口实时地通信和执行我的 Simulink 模型 (这是我正在使用的 JTAG)并通过 Simulink 来调试我的 DSP TMS320F28335模型。

    祝你度过美好的一天! 谢谢你

    此致
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    FAIK、您只能通过串行和 CAN 将 MathWorks 连接到 TI C2000。 不支持 JTAG。

    尽管如此、从技术上讲、您似乎可以构建一种通过 JTAG 连接和传递数据的方法;但我认为这需要大量的代码和测试工作。 如果您需要有关 JTAG 支持的确切答案、请 联系 MathWorks 技术支持

    谢谢、

    -Brian