This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:BLE Not Advertising……当我调试 Project Zero 时,应该怎么做

Guru**** 2535020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/780711/ccs-launchxl-cc2650-ble-not-advertising-when-i-am-debugging-project-zero-what-shoud-i-do

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我从 n`t 站点导入了 Project Zero 并读取了其源代码、但并未更改任何内容。 它会进行构建和调试、但无法获得 Advetiing……当使用 BLE Scanner 应用程序进行 SACN 时、不会显示任何内容

我附加了一些源代码和源代码文件 Zip 的摘录。。 请建议做什么...任何帮助都是可以获得的。请提前感谢。

              e2e.ti.com/.../7823.project_5F00_zero_5F00_app_5F00_cc2650launchxl.rare2e.ti.com/.../3755.project_5F00_zero_5F00_stack_5F00_cc2650.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否已将 HID 添加到项目0示例中? 这不是一个简单的端口、因此我想进一步了解您尝试尝试的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新 Suresh?