This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6655:CCS6.2 (使用 XDS 200调试器):无法在特定代码行设置用于调试的数据点

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/784298/ccs-tms320c6655-ccs6-2-using-xds-200-debugger-can-not-set-breapoints-at-a-specific-code-line-for-debug

器件型号:TMS320C6655

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我尝试在 CCS 调试中设置断点。 但是、每次我尝试在特定代码行设置断点时、调试器都会跳转到启动子例程并在那里设置断点。

我正在使用 C6000的编译版本7.4.12、没有进行优化(-O0、--symdebug:dwarf)

c 是否可以是我应该使用的编译器选项?

请帮帮我

BR

TAM 变换

维斯塔斯风能系统