This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C2000-CGT:CCS 命令行编译

Guru**** 2554010 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/784247/compiler-c2000-cgt-ccs-command-line-build

器件型号:C2000-CGT
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

是否有方法可以从命令行编译 CCS 工程中提供的所有编译配置?

我在同一主题中看到了一个 E2E 查询、建议使用一个批处理文件、该批处理文件会调用 CLI 命令来构建单个编译配置。 是否有方法也可以从 CLI 获取编译配置名称?

我遇到的问题是、我需要构建多个项目。 目前、我正在使用循环迭代所有项目并生成它们。 但有些项目具有多种构建配置。 除了在脚本中对其进行硬编码之外、是否还有其他方法可供选择

谢谢!

Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Veena、

    [引用 user="Veena Kamath"]是否有方法可以从命令行编译 CCS 工程中可用的所有编译配置?

    这之前已经请求过、并且有一个增强请求(请参阅 此线程)、但是尚未实现。  

    [引用 user="Veena Kamath"]是否有方法也可以从 CLI 获取编译配置名称?

    您可以使用 com.ti.ccstudio.apps.inspect 命令。  
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html#com-ti-ccstudio-apps-inspect

    eclipsec -noSplash -data -application com.ti.ccstudio.apps.inspect-ccs.projects

    这将提供有关该项目的大量详细信息。  然后、您需要解析输出以提取配置名称列表。