This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 CCS 8.3中保存工作区

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/783761/ccs-save-workspace-in-ccs-8-3

器件型号:320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的社区

我想问您在调试应用程序时保存变量和图形可视化配置的过程是什么。 然后在其他场合使用它。

谢谢、此致

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、
    哪些特定视图? 您所寻求的支持有限、视图而定。 例如、您可以将表达式视图中的变量名称导出到将来可以导入的文本文件中。 但不会保存该视图的任何实际属性。 您可以以类似的方式导出标准 CCS 图形的图形属性。 您还可以将图形中显示的数据保存到 csv 文件中、但以后无法将其导回图形中。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想了解的是如何保存窗口设置"Expressions"和图形。

    我在 C2000WARE 文件夹的示例中看到、其中包含文件:AddWatchWindowVars.js 和 xxxx.graphProp、用于保存变量和图形的配置。 如何创建和管理它们? 是否有关于这些主题的应用手册?

    谢谢!

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Juan Manuel Trepat"]我想了解的是如何保存窗口设置"Expressions"和图形。[/quot]

    对于表达式视图、右键单击视图、然后在上下文菜单中选择"Export"选项:

    对于 Graph 属性、请使用"Export"按钮:

    [引用 user="Juan Manuel Trepat"]我在 C2000WARE 文件夹中看到的示例中包含以下文件:AddWatchWindowVars.js 和 xxxx.graphProp、用于保存变量和图形的配置。 如何创建和管理它们?[/报价]

    Add WatchWindowVars.js 使用 Scripting Console 命令将变量添加到 Expressions 视图中。

    xxxx.graphProp 由上面提到的用于图形属性的 Export 选项生成

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特别棒!!!!

    格拉西亚斯基!