This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:Code Composer Studio v5.5 -使用 C++编译器-语法突出显示

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/783436/ccs-msp430g2553-code-composer-studio-v5-5---using-c-compiler---syntax-highlighting

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

与 C++编译器一起使用的 Code Composer Studio v5.5。
我基本上想突出显示自定义生成的类的"类型"。
我找到了突出显示的设置并完成了所有操作、但没有找到好的解决方案。

下图显示了我希望"TestClass"类型突出显示/着色。
这个问题是否有任何解决方案?

提前感谢。  
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉扬、

    它应该与 typedef 类似。 您可以在此处设置 typedef 选项。  请注意、您必须单击首选项对话框底部的显示高级设置、以启用首选项中的"C/C++"部分。

    我将尝试设置一个 C++示例。 元素列表中有一个类项。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是类的设置。 请注意、我必须确保文件扩展名为.cpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上已经尝试过这种方法、但问题是某种类型的类 SEMM 不是 typedef。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 blink.c 重命名为 blink.cpp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这解决了我的问题