This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-010003:cc1310、TIDA-010003

Guru**** 2532870 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010003, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/782057/ccs-tida-010003-cc1310-tida-010003

器件型号:TIDA-010003
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试在调试推送配置中编译 TIDA-010003终端节点示例。  

目标是 cc1310 Launchpad

我使用的是 CCS8。

我安装了以下 SDK

simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38

simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_06

我安装了以下 xdctools

xdctools_3_32_02_25_core

xdctools_3_50_05_12_core

xdctools_3_50_07_20_core

xdctools_3_51_01_18_core

进行编译时、我会得到  

说明 资源 路径 位置 类型
#20标识符"macTxPwrVal _t"未定义 .ccsproject /6LoWPAN_ti_15_4_project line 608、外部位置:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38\examples\rtos\cc1310_LAUNCHXl\ti154stack\ccommon\c++ probleme\mac_user_config_cc13x0_rftable.h 问题
#20标识符"macTxPwrVal _t"未定义 .ccsproject /6LoWPAN_ti_15_4_project line 629、外部位置:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38\examples\rtos\cc1310_LAUNCHXl\ti154stack\ccommon\c+c++ probleme\mac_user_config_cc13x0_rftable.h 问题
#20标识符"macTxPwrVal _t"未定义 .ccsproject /6LoWPAN_ti_15_4_project line 649、外部位置:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38\examples\rtos\cc1310_LAUNCHXl\ti154stack\ccommon\c++ probleme\mac_user_config_cc13x0_rftable.h 问题
#20标识符"macTxPwrVal _t"未定义 .ccsproject /6LoWPAN_ti_15_4_project line 661、外部位置:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38\examples\rtos\cc1310_LAUNCHXl\ti154stack\ccommon\c++ probleme\mac_user_config_cc13x0_rftable.h 问题
#20标识符"macTxPwrVal _t"未定义 .ccsproject /6LoWPAN_ti_15_4_project line 675、外部位置:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38\examples\rtos\cc1310_LAUNCHXl\ti154stack\ccommon\c++ probleme\mac_user_config_cc13x0_rftable.h 问题
#20标识符"macTxPwrVal _t"未定义 .ccsproject /6LoWPAN_ti_15_4_project line 685、外部位置:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38\examples\rtos\cc1310_LAUNCHXl\ti154stack\ccommon\c++ probleme\mac_user_config_cc13x0_rftable.h 问题
#20标识符"macTxPwrVal _t"未定义 .ccsproject /6LoWPAN_ti_15_4_project line 706、外部位置:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38\examples\rtos\cc1310_LAUNCHXl\ti154stack\ccommon\c++ probleme\mac_user_config_cc13x0_rftable.h 问题
#28表达式必须具有常量值 mac_user_config_cc13x0_subg_us_euro.h /6LoWPAN_ti_15_4_project/Application line 125 C/C++ problem
#28表达式必须具有常量值 mac_user_config_cc13x0_subg_us_euro.h /6LoWPAN_ti_15_4_project/Application line 126 C/C++ problem
#28表达式必须具有常量值 mac_user_config_cc13x0_subg_us_euro.h /6LoWPAN_ti_15_4_project/Application line 127 C/C++ problem
gmake:***[C:/Users/siva9/workspace_v8/6lowpan_ti_15_4_project/debug_push/obj/mac_user_config.obj ]错误1 6LoWPAN_ti_15_4_project   C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。  6LoWPAN_ti_15_4_project   C/C++问题

下面是构建控制台输出文件。

e2e.ti.com/.../Build_5F00_console_5F00_output.txt

构建设置如下所示。

e2e.ti.com/.../build-settings.docx

请您告知我出错的地方。

此致、

Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我安装了错误的 SDK。 我已成功编译该示例。

    谢谢你。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    它是否必须是2.10.00.36? 我可以使用较新的 SDK 吗? 什么是步骤(对于新手而言)?

    谢谢、  

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed、

    除非您使用与 Robert 相同的工具集并面临相同的问题、否则最好为您可能遇到的任何问题发布新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AartiG:

    相同的工具是的  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    根据文档"将6LoWPAN 网状设计集成到新的 TI-15.4堆栈示例中"(此处链接 )、示例项目基于 SimpleLink CC13x0 SDK v2.10.0.36。 请使用该 SDK 版本来确保兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我尝试使用较新的 SDK、但它对我不起作用。

    此致、

    Robert