This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28335:CCS/TMDSCNCD28335

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/783344/ccs-tmdscncd28335-ccs-tmdscncd28335

器件型号:TMDSCNCD28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的 CCS 在构建项目后显示以下问题。 需要帮助来解决问题

我使用的是 CCS v7.4

我已经尝试在 F28335中导入不同的项目(即闪烁 LED 项目)。

"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第89行:错误:开始存储器范围
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第89行:错误:开始存储器范围重叠
现有存储器范围开始
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第91行:错误:RAMM0存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第91行:错误:RAMM0存储器范围重叠
现有存储器范围 RAMM0
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第93行:错误:RAML0存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第93行:错误:RAML0存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML0
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第94行:错误:RAML1存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第94行:错误:RAML1存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML1
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第94行:错误:RAML1存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML2
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第95行:错误:RAML2存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第95行:错误:RAML2存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML3
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第96行:错误:RAML3存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第97行:错误:ZONE7A 存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第97行:错误:ZONE7A 存储器范围重叠
现有存储器范围 ZONE7A
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第98行:错误:csm_RSVD 存储器范围
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第98行:错误:csm_RSVD 存储器范围
与现有存储器范围 CSM_RSVD 重叠
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第99行:错误:csm_PWL 存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第99行:错误:csm_PWL 存储器范围重叠
现有存储器范围 CSM_PWL
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第100行:错误:ADC_CAL 存储器范围有
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第100行:错误:ADC_CAL 存储器范围
与现有存储器范围 ADC_CAL 重叠
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第101行:错误:复位存储器范围
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第101行:错误:复位存储器范围重叠
现有存储器范围复位
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第102行:错误:IQTABLES 存储器范围有
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第102行:错误:IQTABLES 存储器范围
与现有存储器范围 IQTABLES 重叠
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第103行:错误:IQTABLES2存储器范围有
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第103行:错误:IQTABLES2存储器范围
与现有存储器范围 IQTABLES2重叠
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第104行:错误:FPUTABLES 存储器范围有
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第104行:错误:FPUTABLES 存储器范围
与现有存储器范围 FPUTABLES 重叠
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第105行:错误:BootROM 存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第105行:错误:引导 ROM 存储器范围
与现有存储器范围 BootROM 重叠
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第109行:错误:RAMM1存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第109行:错误:RAMM1存储器范围重叠
现有存储器范围 RAMM1
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第110行:错误:RAML4存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第110行:错误:RAML4存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML4
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第111行:错误:RAML5存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第111行:错误:RAML5存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML5
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第112行:错误:RAML6存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第112行:错误:RAML6存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML6
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第113行:错误:RAML7存储器范围存在
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、第113行:错误:RAML7存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML7
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、行114:错误:ZONE7B 存储器范围有
已指定
"./F28335_RAM_FlashingLets.CMD"、行114:错误:ZONE7B 存储器范围重叠
现有存储器范围 ZONE7B
错误:链接期间遇到错误;未生成"FlashingLets.out"

>>编译失败
Makefile:146:目标'FlashingLets.out'的配方失败
gmake:***[FlashingLets.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请提供有关您使用的 TI 产品和工具的更多详细信息、例如:C2000Ware、库、工具、编译器等
    根据您使用 CCS 7.4.0的信息、我无法重新创建您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当项目中有多个包含相似存储器指令的链接器命令文件时、通常会发生这些类型的错误。 检查项目中除了 F28335_RAM_FlashingLets.CMD 之外是否还有其他链接器.cmd 文件。 如果是、则最有可能需要删除或"从编译中排除"。