This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何解决此问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/780991/ccs-how-to-resolve-this-issue

主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZADCC2564

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是连接 CC2564蓝牙 程序的 Tm4c129xnczad 控制器、这里的问题是我没有任何警告和错误 、但在构建时需要得到  

已完成构建目标:SPPDemo.Out'
'
'将 TI .out 文件转换为.bin'
"C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat "SPPDemo.out""SPPDemo.bin""C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_5.2.8/bin/armofd.exe "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_5.2.8/bin/armhex.exe "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "
''而我得到的结果是 thise2e.ti.com/.../include_5F00_path.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您所附加的文件是什么。 您在 CCS 编译控制台中看到的输出是这样吗? 它看起来像是从批处理文件中输出内容。
    仔细查看“项目属性”->“生成”->“步骤”->“生成后”步骤,以查看其中指定的内容。

    有关工程设置中编译后处理步骤字段的更多信息、请参阅本指南。

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#pre-and-post-build-steps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是我要获得的 CCS 编译控制台输出日志,所以我在这里没有明白为什么它显示为""gmake[1]:没有为'main-build'执行任何操作。""" 而不是"将 TI .out 文件转换为.bin"
    "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat "SPPDemo.out""SPPDemo.bin""C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_5.2.8/bin/armofd.exe "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_5.2.8/bin/armhex.exe "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "
    这是问题....can 您告诉我如何解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chandana kV"]因此,我不明白为什么它显示为"gmake[1]:对于'main-build'没有要做的事情。""" 而不是"将 TI .out 文件转换为.bin"

    通常、编译输出将显示与编译已是最新版本时类似的内容、(即、没有要编译的内容。  

    请注意、 如果确定主编译的状态为最新、则编译后处理步骤不会运行。 只有在主编译成功执行后、它才会运行。

    尝试"重建"您的项目(右键单击项目并选择 Rebuild Project)、然后检查编译后步骤是否执行。