This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC1310

Guru**** 2523380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/779960/ccs-launchxl-cc1310-launchxl-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我对 CCS 非常陌生   

但是、我正在尝试使用 cc1310进行练习。 我使用 pinTnterrup_cc1310 LAUNCHXL_tirtos_ccs 中的示例。 我使用 IDE 来 投影浏览器。 尝试构建、但我尝试 通过各种方法来修复它、但仍然有问题

错误:无法构建工程。 引用的 RTSC 配置工程'tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release _ccs 包含编译错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIRTOS 工程的确切编译错误是什么?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本:64位 Window 10

    CCS 8.3

    电路板:cc1310

    示例取自 Simplink cc131x0 SDK

    示例来自:       示例/CC1310 Launchpad / TI 驱动程序/引脚中断/TI-RTOS/CCS 兼容器/引脚中断

    尝试编译但获取错误消息:错误:无法编译工程。 引用的 RTSC 配置项目

    "您问我 TIRTOS 项目的确切构建错误是什么?"  -->我不知道为什么我需要你的帮助!

    谢谢!

    Johnny T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 TIRTOS 项目的 Build Console 中查找所有构建消息。 编译控制台中应该会显示消息、并提供有关依赖工程失败原因的更多详细信息。 请将构建控制台中的所有消息复制并粘贴到文本文件中、然后将其附加到此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ****为项目 tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs 构建调试****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O

    正在制作./src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ...
    gmake[1]:进入目录'C:/ti/cc13x0 SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_RELEASE_CCS/src/SYSBIOS'
    asmem3 C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M。。
    7个汇编错误、1个汇编警告

    >>编译失败
    makefile:42:目标'm 3_Hwi_asm.obj 的配方失败
    "C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20\kernel\tirtos\packages/ti\sysbios\family\arm\m3\packages/internal/hwi.xdc.h"、第15行:致命错误:无法打开源文件"ti/sysbios/family/arm/m3/hwi.h"
    编译已终止。
    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、警告! 第37行:
    [e1000]
    在.cdecls 指令中处理 C 代码时出错
    cdecls C、NOLIST、"封装/内部/Hwi.XDC.h"

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第53行:
    [E0004]
    需要结构体/联合体标签符号
    TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_state__V .tag ti_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第99行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    .if ti_sysbios_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第99行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第160行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    .if ti_sysbios_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第160行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第263行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    .if ti_sysbios_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第263行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第267行:
    [E0009]
    缺少结构体/联合体成员或标记
    swiTaskKeyAddr: 字 TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State_V.swiTaskKeys

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第289行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    如果 ti_sysbios_BIOS_smpEnabled__D

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第289行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在 EOF 上:
    [E0300]
    以下符号未定义:
    错误
    swiTaskKeys
    TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State
    TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_state___V

    源代码中的错误-汇编器已中止
    gmake.1]:***[M3_Hwi_asm.obj]错误1.
    gmake[1]:离开目录'C:/ti/cc13x0 SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_RELEASE_CCS/src/SYSBIOS'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这正是我要寻找的消息。 无法生成相关的 TI-RTOS 工程。 我会将此主题提请 TI-RTOS 专家注意、以供进一步调查。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以删除空格和“”。 然后再试一次?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、
    它仍然有样片问题!
    ****为项目 tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs 构建调试****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O

    正在制作./src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ...
    gmake[1]:输入目录'C:/ti/cc13x0_SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
    asmem3 C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/IntrinsicsSupport_asm.sv7M。。
    gmake[1]:离开目录'C:/ti/cc13x0_SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
    gmake[1]:输入目录'C:/ti/cc13x0_SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
    asmem3 C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm_switch.sv7M。。
    gmake[1]:离开目录'C:/ti/cc13x0_SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
    gmake[1]:输入目录'C:/ti/cc13x0_SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
    asmem3 C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport_asm.sv7M。。
    gmake[1]:离开目录'C:/ti/cc13x0_SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
    gmake[1]:输入目录'C:/ti/cc13x0_SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
    asmem3 C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M。。
    7个汇编错误、1个汇编警告

    >>编译失败
    makefile:42:目标'm 3_Hwi_asm.obj 的配方失败
    "C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20\kernel\tirtos\packages/ti\sysbios\family\arm\m3\packages/internal/hwi.xdc.h"、第15行:致命错误:无法打开源文件"ti/sysbios/family/arm/m3/hwi.h"
    编译已终止。
    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、警告! 第37行:
    [e1000]
    在.cdecls 指令中处理 C 代码时出错
    cdecls C、NOLIST、"封装/内部/Hwi.XDC.h"

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第53行:
    [E0004]
    需要结构体/联合体标签符号
    TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_state__V .tag ti_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第99行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    .if ti_sysbios_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第99行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第160行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    .if ti_sysbios_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第160行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第263行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    .if ti_sysbios_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第263行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第267行:
    [E0009]
    缺少结构体/联合体成员或标记
    swiTaskKeyAddr: 字 TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State_V.swiTaskKeys

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第289行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    如果 ti_sysbios_BIOS_smpEnabled__D

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第289行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在 EOF 上:
    [E0300]
    以下符号未定义:
    错误
    swiTaskKeys
    TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State
    TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_state___V

    源代码中的错误-汇编器已中止
    gmake.1]:***[M3_Hwi_asm.obj]错误1.
    gmake[1]:离开目录'C:/ti/cc13x0_SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请同时删除'.s。 因此、cc13x0_SDK2.30.00.2_121118 -> cc13x0_SDK2_30_00_2_121118
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc13x0_SDK2_30_00_2_121118仍然存在相同的问题

    ****为项目 tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs 构建调试****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O

    正在制作./src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ...
    gmake[1]:进入目录'C:/ti/cc13x0 SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_RELEASE_CCS/src/SYSBIOS'
    asmem3 C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M。。
    7个汇编错误、1个汇编警告

    >>编译失败
    makefile:42:目标'm 3_Hwi_asm.obj 的配方失败
    "C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20\kernel\tirtos\packages/ti\sysbios\family\arm\m3\packages/internal/hwi.xdc.h"、第15行:致命错误:无法打开源文件"ti/sysbios/family/arm/m3/hwi.h"
    编译已终止。
    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、警告! 第37行:
    [e1000]
    在.cdecls 指令中处理 C 代码时出错
    cdecls C、NOLIST、"封装/内部/Hwi.XDC.h"

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第53行:
    [E0004]
    需要结构体/联合体标签符号
    TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_state__V .tag ti_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第99行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    .if ti_sysbios_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第99行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第160行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    .if ti_sysbios_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第160行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第263行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    .if ti_sysbios_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第263行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第267行:
    [E0009]
    缺少结构体/联合体成员或标记
    swiTaskKeyAddr: 字 TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State_V.swiTaskKeys

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第289行:
    [E0004]
    预期的绝对、明确定义的整数值
    如果 ti_sysbios_BIOS_smpEnabled__D

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第289行备注:
    [R0001]
    在符号替换之后、该行变为:
    如果为 false

    "C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在 EOF 上:
    [E0300]
    以下符号未定义:
    错误
    swiTaskKeys
    TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State
    TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_state___V

    源代码中的错误-汇编器已中止
    gmake.1]:***[M3_Hwi_asm.obj]错误1.
    gmake[1]:离开目录'C:/ti/cc13x0 SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_RELEASE_CCS/src/SYSBIOS'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Johnny Tran"] gmake[1]:离开目录'C:/ti/cc13x0 SDK2.30.00.2_121118/Workshop/tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios'

    仍有空格和“”。 在工作区中(cc13x0 SDK2.30.00.2_121118/Workshop)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更改了它:
    从 SDK2.30.00.2_121118开始
    CC13x0_SDK2_30_00_2_121118
    然后、当我从文件 System/Directory/C/ti/中打开 CCS/Open 项目时

    它出现在 SDK2.30.00.2_121118和 cc13x0_SDK2_30_00_2_121118的2中。
    我选择 cc13x0_SDK2_30_00_2_121118 (正如我们预期的那样)。 它是导入的、但没有构建(锤子图标)
    我不知道我的 CSS 会发生什么情况、我需要更新还是… CSS 平台?
    如果是、如何操作?
    谢谢
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试创建一个新的工作区(例如 c:\ti\foo)、然后将 SDK 中的任何示例(例如 demos\portable)导入其中。 它的构建是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然有相同的问题。
    是否使用 TeamViewer? 或者您可以控制我的计算机的东西吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的路径中是否有 shell? 最简单的查看方法是从命令提示符中键入"path"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打开命令提示符
    键入 path:我有以下内容
    Microsoft Windows [版本10.0.17134.590]
    (C) 2018 Microsoft Corporation。 保留所有权利。

    C:\Users\jtran>path
    路径=C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\ULx\;C:\Program Files (x86)\Measurement Computing\OpenFiles\Windows\Vis\C:\Program Files\UVis\C:\Program Files\\Windows\Vis\U\WIC\U\U\U\WIC\EN\U\U\U\U\W\EN\W\U\U\W\EN\W\U\W\U\W\W\EN\U\W\U\W\W\EN\W\EN\W\EN\W\U\U\W\W\U\W\W\W\W\W\EN\W\EN\W\W\EN\U\W\W\W\U\W\U\EN\U\U\U\W\W\W\EN\EN\U\W\U\U\W\W\EN\EN\U\W\W\U\W\W\

    C:\Users\jtran>
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、
    我被要求检查此主题并尝试提供帮助。 我不确定 CCS 安装和项目的当前状态如何、因此我想尝试从头开始。 当您被要求创建一个新工作区时,您是否通过转到“文件”->“切换工作区”,然后在“工作区”对话框中键入 C:/ti/foo?来执行此操作 如果不是、您可以尝试这样做、然后再次导入示例吗? 如果您是这样做的、您能否右键点击该项目、是否有菜单项"Build Project"和"Clean Project"? 如果是、请单击"Clean Project"、然后单击"Build Project"、然后在此处发布来自构建控制台的完整输出。

    至于路径、我看到一些可能干扰 Cygwin 的实用程序在一些用于构建项目的工具中使用。 您可以用不同的名称保存当前路径、并创建一个新路径、其中没有任何内容。 然后、重新启动 CCS 并尝试编译工程、或等待我们找到更多有关您看到的错误的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    这是否得到了解决?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ToD、感谢您的关注。

    我在一个小时内未成功修复它。 我不知道为什么。

    我认为我的 CCS 8.3平台在某种程度上缺少文件。 我已卸载、但尚未重新安装。

    如果问题得到解决、我将重新安装并重试、我将告诉您

    谢谢!

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错。 我将其标记为 TI 认为已解决、但如果重新安装不起作用、您可以拒绝该问题(如果该线程被锁定、则打开新线程)。

    Todd