请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、我已经在 PC 上安装了 CCSv8.3的 C6000编译器 V7.4.24、当我选择 TMS320C6713创建新项目时遇到问题 、显示"目前没有为此器件系列安装编译器"、如下图所示。 如何解决此问题? 我是否需要为 C6000编译器 V7.4.24安装 CCSv7或任何其他解决方案?
谢谢你。