This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:为什么无法在 CCS 上编译工程

Guru**** 2948420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/779352/ccs-codecomposer-why-cant-i-build-my-project-on-ccs

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 CCS 上有一个工程、但无法编译或调试它、

任何人都有解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在上下文菜单中选择"Build Project"时会发生什么情况?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会发生任何情况、甚至不会弹出用于构建项目的按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试重新启动 CCS 并使用全新(空)工作区文件夹。 然后重新导入项目并尝试构建它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki