This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:无法为有传感器 BLDC 项目运行 GUI

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781650/ccs-drv8312-69m-kit-unable-to-run-gui-for-sensored-bldc-project

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士

我拥有带 BLDC 电机的 DRV8312-69M 套件、我安装了 CCSv8以及最新版本的 controlsuit 和 Motorware。 我从 controlsuit C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored 中删除了项目并成功构建它、我运行 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\~GUI、在该 GUI 中检测到目标但直流(im)指示灯未能使能使能、因此无法使能电机使能。 我按照文档中所述进行了所有硬件设置。

这是运行 DRV8312-69M 套件 GUI 的正确方法吗??

如果程序中有任何问题或必须 执行其他操作、请提出建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查您使用的是什么 controlCARD? F28069或 F28069M? 如果您使用的是具有 InstaSPIN 标签的 F28069M controlCARD、controlCARD 无法支持 controlSUITE 中的项目和 GUI、它仅支持 MotorWare 中的项目和 GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的回复、
    控制卡为 TMDSCNCD28069MISO (F28069M ),请告知如何在 motorWare 中运行 GUI,以用于有传感器和无传感器的 BLDC 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请通过以下链接下载 motorWare、然后按照 GUI 指南逐步执行一些操作。
    www.ti.com/.../motorware

    GUI 指南位于以下文件夹(如果默认安装)。
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUI

    BTW、MotorWare 仅支持带编码器的无传感器或含传感器 FOC、不支持霍尔传感器和梯形控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我了解了汽车软件、但我还有两个问题
    1) 1)如何运行用于霍尔传感器和梯形控制的有传感器和无传感器 BLDC 项目、这意味着 GUI。
    2) 2)在 Motorware 项目中被命名为 proj_lab06c、我没有使用名称约定。

    请告知如何为 BLDC 运行霍尔传感器 GUI 项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    但问题仍未解决、我无法为有传感器 BLDC 运行 GUI 项目、
    请就此提出建议。
    如何为霍尔传感器和梯形控制运行有传感器和无传感器 BLDC 项目、这意味着 GUI??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所回复的那样、controlSUITE 中的示例项目不支持 F28069M controlCARD。

    如果您仍想使用 F28069M controlCARD 和 controlSUITE 中的 BLDC GUI、则需要按如下所示更改.cmd 文件中 IQmath 的某些内存分配、然后按照 GUI 指南逐步运行。

    FPUTABLES:origin = 0x3FD590,length = 0x0006A0//引导 ROM 中的 FPU 表*/
    IQTABLES:origin = 0x3FDC30,length = 0x000B50 //引导 ROM 中的 IQMath 表*
    IQTABLES2:origin = 0x3FE780,length = 0x00008C //引导 ROM 中的 IQMath 表*
    IQTABLES3:origin = 0x3FE80C,length = 0x0000AA/*引导 ROM 中的 IQMath 表*/