This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123FH6PM:调试 STL 容器

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/778893/ccs-tm4c123fh6pm-debugging-stl-containers

器件型号:TM4C123FH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

美好的一天!

在基于 TM4C MCU 的解决方案中、我使用的是 STL 容器。 当我调试代码时、我无法像在具有启用 Python 的 gdb 的 Linux/eclipse/gdb 环境中那样检查 STL 容器 contentm、该 gdb 具有相当的打印机.py、允许以人类可读的方式查看容器。

在 CCS 环境中是否有任何工具/扩展/选项可实现它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、
    我认为目前没有办法使用 CCS 实现这一点、但我想进一步研究。 您使用的 CCS 是什么版本以及编译器(TI 或 GCC)?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 CCS 7.4.0编译器 TI v16.9.8.LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这个问题可能与已知问题有关:CCBT-2384。 它仍然打开。

    [引用 user="Oleg Kobrin"] 可以在 Linux/eclipse/gdb 环境中使用启用了 Python 的 gdb 来实现、该 gdb 具有漂亮的打印机.py、允许以人类可读的方式查看容器。

    我很好奇这是什么样子的。 您能提供屏幕截图吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Oleg。 它似乎与 CCBT-2384相关。 编译器错误代码 CodeGen-6031阻止了该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到了。 如何知道哪个编译器版本可以解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Oleg Kobrin "]我如何知道哪个编译器版本将解决此问题?

    尚未确定预期的修复程序版本。 一旦出现、当您通过 公共错误跟踪门户中的错误 ID 查询错误时、您可以在"Target Release"字段中看到它。