This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5502:请帮帮我! 我需要 Code Composer Studio 版本3.0。

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781769/ccs-tms320vc5502-please-help-me-i-need-code-composer-studio-version-3-0

器件型号:TMS320VC5502

工具/软件:Code Composer Studio

美好的一天! 我有 EVM5502板。 我丢失了 CD-ROM。 
我需要 Code Composer Studio 版本3.0。 由于此版本中创建了此电路板的官方程序示例。
(c5000.spectrumdigital.com/.../evm5502_faq.html)
我尝试在新版本的 CCS 上编译和编译示例、如说明中所示。
不奏效。 请提供帮助。 提供下载 Code Composer Studio v.3.0的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSv3.0不支持 C5000器件。 它是 C6000特定版本。 当我尝试转到您提供的链接时、我收到404错误。 我怀疑它提到 CCSv3.1或 CCSv3.3。

    我将向您发送朋友请求。 一旦您接受、我就可以向您发送一条包含下载 CCSv3.3链接的私人消息

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过私人消息发送的链接。