This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C6000-CGT:下载 Code Composer Studio 3.1

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781920/ccs-c6000-cgt-code-composer-studio-3-1-download

器件型号:C6000-CGT
主题中讨论的其他器件:TMS320C6416

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

要维护基于 TMS320C6416 DSP 的旧工程、我 需要 设置以下开发环境

Code Composer Studio 3.1.23

集成开发环境5.90.100.9.

DSP/BIOS CUDA-4.90.02.10

代码生成工具 v5.1.0

但目前我没有用于重建上述开发环境的安装程序文件 、TI 论坛上没有 用于下载这些 文件的链接。

请告诉我 如何获取 安装文件以设置上述项目环境?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山德罗

    我可以帮助您获取此软件。 我们在公共下载链接中没有这些链接、但我可以将它们私下发送给您。

    CCSv3.1的初始发行版为3.1.19。 我将为此提供下载链接。
    3.1.23是我们称为 Service Pack 1 Release 2的版本。 这是原始3.1版本的补丁。 我也可以提供此链接。

    安装这些版本后、您可以检查并查看 C6000编译器和 DSP/BIOS 版本是否是您需要的版本。 如果没有、我可以尝试为您跟踪这些内容。

    我需要通过私人消息发送 CCSv3.1链接。 我将向您发送朋友请求。 接受后、我可以向您发送包含链接的私人消息。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过私人消息发送的链接。 关闭此主题。 如果您需要其他任何东西、请告诉我。

    John