This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK:离线调试

Guru**** 2535470 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781036/ccs-iwr6843isk-offline-debugging

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTIWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我最近为我们的新项目购买了评估套件(IWR6843 + MMWAVEICBOOST)。 我是一名系统/算法工程师、对嵌入式系统的了解有限、但我在 c/c++和 Eclipse 使用方面有经验。

当我编写 c/c++程序时、我通常会设置调试配置并单步执行代码以查找错误、并确保代码按我的预期工作。 我也想在 CCS 中练习类似的方法。 为此、我开始构建 MMWAVE_SDK_DEMO (MMWAVE_SDK_68xx_MSS)、并确保能够运行该项目。 目前、我想逐步浏览代码并熟悉参数(例如 Task_Params、 SOC_Handle、 SOC_Cfg 等)。 在这个阶段、我不想刷写电路板、但是、我想像常规的 c/c++调试模式那样单步执行代码、但是、我不确定应该如何继续。 在调试配置中、我看到两个我认为相关的选项(C/C++远程应用和 Code Composer Studio 器件调试)。 我尝试了这两种方法、但无法进入调试 C/C++代码的阶段。

如果有人能告诉我如何继续、我会很感激? 如何在不使用实际评估套件的情况下设置调试配置并逐步执行常规 C/C++代码等代码。

非常感谢