This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:如果将两个不同的 LaunchPad 连接到同一台 PC、则无法自动加载程序

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781790/ccs-lp-cc2652rb-automatic-loading-of-program-not-possible-if-2-different-launch-pads-are-connected-to-same-pc

器件型号:LP-CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚开始在 CC2652微芯片的基础上开发应用、为此我准备了两个 LaunchPad CC2652R1。

我还成功地将2个不同的程序下载到了这两个设备
1.简单广播设备

2.简单的中心


现在、我在同一台 PC 上使用这两个 LaunchPad、并且不希望始终连接和断开它们以刷写新程序。
当 CCS 出现"select debug probe by serial number"对话框并选择了合适的电路板时、我感到非常高兴。

现在我的问题是:
如果我尝试通过单击错误图标(按钮)启动新的调试会话、它会自动在所选的电路板上启动正确的调试会话、但会发出错误

>> CCS 中的错误消息>> Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe/Cortex_M4_0:加载程序前必须连接目标方。 

因此、在尝试加载程序之前、它只是将连接到目标步骤留空。 -->然后我必须执行连接到目标步骤并手动选择正确的文件进行下载,这真的很烦人!


是否有权变措施?

此致
Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我不知道为什么第二次没有自动连接。 这对我很有影响。 检查启动选项以确保在"Debugger Options"(调试器选项)中的"Auto Run and Launch Options"(自动运行和启动选项)中启用了"Connect to the target on debugger starting"(在"CCS Debug"视图中的"Tools"菜单下)选项。 如果启用 了调试配置、请尝试删除 工程的调试配置、请参阅它是否有用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的帮助、它未启用。

    此致
    Andreas