This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:过去2年中器件、TivaWare 库和 CodeComposer 编译器变化的影响。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781842/ccs-tm4c1294ncpdt-effects-of-changes-in-device-tivaware-library-and-codecomposer-compiler-over-the-past-2-years

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们已经使用这个芯片2年了、我记得有一次、TivaWare 库中的 rom_map.h 文件可能会根据器件的修订版本而改变。  您能告诉我文件、即 ROM 中包含的函数在过去2年中是否发生了变化。

此外、我注意到有一个比我们使用的更新的 CodeComposer。  您能描述一下其中有哪些变化、以及这些变化如何影响2年前编写的软件。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我不确定您当前使用的是哪个版本的 Code Composer Studio 或 TI ARM 编译器。 通常、对 Code Composer Studio 环境的更改不会对您的应用产生影响。 另一方面、对编译器的更改也可以。 一般来说、我们的 Cortex M 编译器相当成熟、因此不会有太大的变化。 我们引入了新的实用程序(objcopy、objdump...) 但这不会影响您的构建。 每个版本的编译器都包含 Open_Defects.htm 和 Closed_defects.html、其中将向您显示已修复和未决问题的历史记录。

    如果确实遇到问题、您可以始终将项目配置为使用当前使用的编译器。 实际上、项目将设置为使用该版本、如果 CCS 的较新版本能够找到该版本、则会自动使用该版本。

    我不熟悉 rom_map.h 文件。 但是、TivaWare 的最后一个版本是2年前的2.1.4.178。 因此、如果这是您拥有的那一个、则不会有任何变化。


    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。  听到一切都很稳定、变化不大的声音很好。  我认为我们会很好。

    此致、

    Brian